This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50R2关于启用时钟延展功能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389151/bq40z50-r2-bq40z50r2-about-enabling-clock-stretch-function

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好:
在 BQ40Z50R2的设计和应用中、客户对通信时钟有特殊要求并且需要延长时钟响应时间;因此、启用了 SBS 配置中的 FLASH-BUSYWAIT 标志以延长时钟的响应时间。 然而、调整标志后、测试结果显示通信时钟延迟未增加、并且不清楚其他地方未正确设置。 专家帮助回答了这个问题;

当启用时钟延展功能且 FLASH-BUSYWAIT 标志设置为1时、时钟的延迟时间是多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件配置为提供最大25ms 的延迟。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们是否只需要调整 FLASH-BUSYWAIT 的位置1和是否需要调整其他位置? 或者换言之、在标记位置1之后、通信扩展功能将直接延迟25ms;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将该位置位应该启用时钟延展。 然后、该器件将被25ms 的时钟延迟延展。

    此致、

    Siddharth