请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
您好:
在 BQ40Z50R2的设计和应用中、客户对通信时钟有特殊要求并且需要延长时钟响应时间;因此、启用了 SBS 配置中的 FLASH-BUSYWAIT 标志以延长时钟的响应时间。 然而、调整标志后、测试结果显示通信时钟延迟未增加、并且不清楚其他地方未正确设置。 专家帮助回答了这个问题;
当启用时钟延展功能且 FLASH-BUSYWAIT 标志设置为1时、时钟的延迟时间是多长?