This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:开关频率相关问题。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389447/ucc28180-switching-frequency-related-question

器件型号:UCC28180

工具与软件:

嗨、团队:

我查看过 UCC28180、对开关频率有一些疑问。

客户希望对 PFC 使用更小的 PCB 面积、因此他们希望使用数据表中指定的更高频率、例如250kHz。

但我在检查 WEBENCH 时会将用户首选频率限制为180kHz 而不是250kHz。

如果我们使用250kHz 作为 UCC28180的开关频率、是否会存在任何问题?
如果是、那么在以下条件下、升压 PFC 的最大 Fsw 和电感是多少?
- AC 110~220V (85~265V)
-直流380V 450W 输出
-~250kHz fsw

好的、
Ernest Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    我不知道为什么 Webench 会将用户偏好频率限制为</= 180kHz。  如产品说明书所示、它应该能够达到250kHz。  

    UC28180的 Webench 程序存在问题。  我会要求更正它、但我无法预测何时会发生这种情况。
    在此之前、请使用数据表中的设计过程来确定升压电感和250kHz 的其他参数。  
    您也可以使用 Excel 计算器工具执行此操作: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您的解释。

    这对我来说是一个帮助。