This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:高电流放电时 FCC 更新异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387105/bq40z50-r2-fcc-update-anomaly-at-high-current-discharge

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

TI 人好

客户是医疗设备应用、需要计算低功耗关断所需的绝对电池功率、但 BQ40Z50的当前 FCC 变化很大、计算 剩余寿命不是很好。

TI 已确认客户的电池化学 ID 正确给出、并且已完成学习过程。

客户发现调整阻抗跟踪的仪表仿真参数可能对高电流放电器件有帮助、我们如何调整以下寄存器?

1.主要放松时间

2.秒。 放松时间

3.电阻参数过滤器

4. Res Relax Time

5.最小放电时间

6. OCV 等待时间

你有什么其他建议吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常不建议更改这些参数。

    是否可以接收情况的日志文件和电量计设置的.srec、以便我们更好地了解情况?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../09AQ109_2D00_23_2D00_5187_2D00_3CYCLES_2D00_2024_2D00_1_2D00_9.gg.csve2e.ti.com/.../09AQ109_2D00_23_2D00_5187_2D00_3CYCLES_2D00_2024_2D00_1_2D00_9.srec

    请查看我的输入。

    对于高电流输出的 SOC 跳跃、这是因为 OCV 更新缓慢?我们可以控制 OCV 更新的频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送电量计设置文件、我们将开始研究它们。

    我不认为缓慢的 OCV 更新会导致高电流输出下的 SOC 跳跃、因为除非电池处于真正的放松状态、否则不会开始 OCV 测量。

    如果可能、我们是否可以接收一个描述高电流输出看到的 SOC 跳转的日志文件? 这将使我们更好地了解电量监测计计算中正在发生的情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    是否有一些更新、客户希望使用电量监测计进行电池运行状况管理、其中电池寿命当前是通过 FCC 除以设计容量计算得出的。

    是否有任何其他寄存器可以执行此操作?  

    即我们的 SOC 所说的?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些更新时、客户希望使用电量监测计进行电池运行状况管理、其中电池寿命目前是通过 FCC 除以设计容量计算得出的。

    我想您指的是运行状况(SOH)寄存器、其中器件使用的值与称为 SOH_FCC 的 FCC 非常相似、并将其除以设计容量、以显示电池的运行状况。 有关如何针对 bq40z50计算此噪声的更多信息、请参见以下文档:

    我们的 SOC 所说的是?

    荷电状态描述了将电荷与当前完全充电容量测量值进行比较的位置。 充满电时、该值应该是100%、而在完全放电时、该值应该是0%。

    此致、

    Anthony Baldino