This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:剩余电量计算异常

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388375/bq40z50-r2-remaining-capacity-calculation-abnormal

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

工具与软件:

您好!

客户反映电池 SOC 太快下降到1%的问题。 分析日志后、我们确认电流和温度都是稳定的。 此问题是由剩余容量计算错误导致的、该错误导致 SOC 突然下降。 随附了当天无人机运行的 BMS 日志。

我们收到了客户退还的电池、并进行了三次充放电测试、模拟了无人机的情况。 然而、我们无法再现同样的现象。

因此、我们有以下问题:

问:假设电流和温度都是稳定的、还有哪些其他因素会导致 RemCap 计算显著偏差?

e2e.ti.com/.../Drone-BMS_5F00_Log_5F00_20240709_5F00_111503.csv

e2e.ti.com/.../RemCap-calculate-abnormal.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何为此器件获取 chemID 吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此外、该器件似乎持续在高温下运行、这可能会导致 SOC 压降。 是否在器件设置中使用了 GPCRB 工具等温度优化工具?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何为此器件获取 chemID 吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    A:1°C 充电、0.2°C 放电。 随附了使用 GPCCHEM 工具获取报告。

    此外、该器件似乎持续在高温下运行、这可能会导致 SOC 压降。 是否在器件设置中使用了 GPCRB 工具等温度优化工具?

    答:剩余容量计算异常开始时的温度为33度。 我认为33度不应该被视为高温。 我没有使用 GPCRB 工具对器件进行设置。


    e2e.ti.com/.../3513.GPC_5F00_report.txt

    e2e.ti.com/.../6237.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    a:1C 电荷、0.2C 放电。 附件是使用 GPCCHEM 工具获取报告。

    感谢您发送这些文件、以确认是否已将#3550 chemID 用于此应用? 我们建议仅使用误差低于3%的化学 ID、因此该化学 ID 应该可以接受。

    答:剩余容量计算异常开始时的温度为33度。 我认为33度不应该被视为高温。 我尚未使用 GPCRB 工具对器件进行设置。

    GPCRB 工具的说明可在下面找到。 如果可能、请使用该工具优化测量仪表在较高温度下的性能。

    e2e.ti.com/.../GPCRB_5F00_hi-instructions.txt

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

     是否已将#3550 chemID 用于此应用?

    答:是的、所有 发运的电池都使用此化学 ID。

    谢谢、我将学习如何使用 GPCRB 工具。  

    此外、我的经理还询问了如何证明或重现相同情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    感谢您确认使用了正确的 chemID。

    此外、我的经理还询问了如何证明或复制同样的情形。

    要在使用 RB 工具后证明这种情况、请在相同的条件和负载分布下运行器件、以查看该快速 SOC 下降是否再次发生。

    此致、

    Anthony Baldino