This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:带 BQStudio 的 BQ40Z50配置

Guru**** 2649235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388216/bqstudio-bq40z50-configuration-with-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50EV2400

工具与软件:

您好!

当我首次通过 EV2400模块将 BQ40Z50 IC 连接到 BQStudio 时、所有数据都被上拉。

但是、我在"Data Memory"- DA "Configuration"页面中调整了 CC1和 CC0位值、现在 BQStudio 无法识别 IC。 我可能已关闭位1 (CC1)和位0 (CC0)。 是否可能错误地指示 IC 无法识别相应断开 IC 电源的电池电芯?

我能做些什么来解决此问题并再次识别 IC 吗?

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另外、当我尝试"写入数据存储器"时、我收到一条错误消息、指出"操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败"。

    如前所述、这在我调整与 CC1和 CC0相关的 DA 配置设置之前不是问题。

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当我尝试发送一条命令时、我收到一条错误消息、指出"WriteMACReadBlock communication error:no acknowledge from the device (WriteMACReadBlock 通信错误:器件不会确认)"、因此它肯定会像我关闭 IC 一样。 是否有办法重新启动或复位它以重新建立通信?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、BQStudio 中的错误消息摘要指示多条"器件不确认"消息。 请注意、这是定制 PCB、因此我们没有在 PCB 设计中包括"WAKE"触控开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、随附的寄存器屏幕截图显示了睡眠模式的高值。 是否可以告诉 IC 退出睡眠模式、而不使用 WAKE 触控开关、而只需使用 BQStudio 中的命令? 我们未将唤醒触控开关包括在 PCB 设计中、因此此选项不存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    在 DA Configuration 中将 CC1和 CC0都设置为0意味着电量监测计应该只期望连接一个电芯。 您能否确认仅连接了一个电池、并告诉我该电池的当前电压是多少?

    此外、如果使用定制 PCB、您能否确认在器件的 BAT 引脚上接收到正确的电压?

    [报价 userid="526928" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388216/bqstudio-bq40z50-configuration-with-bqstudio/5307894 #5307894"]最后、BQStudio 中的错误消息摘要表示多条"设备未确认"消息。 请注意、这是定制 PCB、因此我们在 PCB 设计中没有包括"唤醒"触觉开关。

    可通过将 PACK+线暂时连接到 BAT 线来模拟唤醒按钮。 这应该能够唤醒测量仪表。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    电芯配置实际上是3S3P、因此电芯的组合标称电压应为10.8V。在出现此问题之前、电芯的读数为11.6V。每个电芯的标称电压为3.6V

    因此、解决该问题的唯一方法似乎是唤醒 IC、对吗?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、对于临时连接、德州仪器(TI) BQ40Z50 IC 原理图在唤醒触控开关(R32)的上游具有一个10K 电阻器。 另外还有一个10K 电阻连接到电池组端子(R12)。 一个10K 电阻是否足够、或者我是否需要在临时连接中加入另一个10K 电阻?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    电池配置实际上是3S3P、因此组合电池标称电压应是10.8V。在出现此问题之前、读数是11.6V。每节电池的标称电压均为3.6V。

    理解、是否可以将一节电池连接到器件并查看器件是否能够正确导通? 使用当前 CC1和 CC0连接时、器件并不需要当前连接。

    为了安全起见、我会将第二个10K 电阻器集成到 PACK+与 BAT 的临时连接中。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    听起来不错、我将确保存在10K 电阻器。 至于将电池组件重新配置为单节电池、这实际上并不可行、但我会尝试用临时连接将其唤醒、看看是否解决了问题。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    好的、如果还有任何其他关于 bq40z50的问题、请告诉我们。

    此致、

    Anthony Baldino