This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPC 返回的 ChemID 与数据库中的 ChemID 不同

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388182/bq40z50-r2-chemid-returned-by-gpc-not-the-same-as-chemid-in-database

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我们使用的是三星电池、根据 ChemID 数据库、ChemID 应该是2250。 但是、在测量 ChemID 后、Gauging Parameter Calculator 返回 ChemID 2158。 因此、我们想知道:

1.这种差距是不是一个问题?

2、什么可能导致这种不一致? (我已经附加了 roomtemp_rel_dis_rel.csv、以防 ChemID 运行过程中出现错误。)

3.我们最终应该使用哪种 ChemID:与数据库中的电池关联的 ChemID、还是电量监测参数计算器返回的 ChemID?

谢谢!
- Charlie


e2e.ti.com/.../20240710_5F00_chemID.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这种差异不是问题、因为许多因素都会影响测试结果。 在对电池进行表征时、我们会尝试将电池的静止温度保持在接近25°C 的水平。 只要电池上加载电流、电池就会自热、但在接近25°C 的温度下开始测试是理想的选择。 那么使用任一 ChemID 都应该没有问题。 然而、如果您更有把握、我会仅使用一节电芯重新运行 GPCCHEM 测试、因为任何电芯不平衡都可能影响测试结果。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 目前、我们将使用电量监测参数计算器返回的 ChemID、在进行正式表征时、我们将牢记温度和单节电池运行情况。 (我们 现在正在进行初始运行、以适应协议。)

    谢谢!

    - Charlie