This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:器件与 Battery Management Studio 不兼容

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389862/bq78z100-device-not-compatible-with-battery-management-studio

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、、 BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

监测计团队、

我得到与其他帖子相同的错误。  "检测到的设备与此应用程序不兼容。"

我按照另一个 E2E 帖子上的指示操作。 事实上、在我安装的 BQ Studio 中、.bqz 文件看起来比网络上的产品页面上提供的文件要新、因为我的版本显示:

1100_0_06-bq78z100.bqz 从2021/12/22开始。

在产品页面上、我只能下载2017年的版本0.05。

另外、在产品页面上、它会链接到 bq34Z100的文件。  这种情况令人困惑。

我们的客户应该怎么做才能使用 BQStudio 和 bq78z100?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您选择.bqz、就会收到此错误、不会自动检测到任何器件。 您的器件与 BQstudio 或 EV2400通信时存在问题。

    此致、

    Evan