This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:使用 BQ27Z561电量监测计 IC 实现学习周期。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371654/bq27z561-r2-implementing-the-learning-cycle-using-the-bq27z561-fuel-gauge-ic

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在使用 LP353035锂聚合物电池(3.7V、400mA、3891)上的 BQ27Z561电量监测计 IC 实现学习周期。 我已完成第3步(放电流程)之前的学习周期、更新状态已进展到05。 但是、在放电过程结束后应更新为06、但尚未更新。 您能否帮助确定出现此问题的可能原因?

根据 GPC 报告、我正在使用的化合物 ID 为1123、最大 DOD %为2.5。 此外、Ra 表会在充电过程后更新。

e2e.ti.com/.../GPCPackaged_2D00_report-1.zipe2e.ti.com/.../Log05_2D00_06.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    根据您的 gg 文件、看起来您的 Ra 表尚未更新。 请注意、在弛豫期间第二次 QMax 更新后、更新状态变为06。 您可以尝试延长电池寿命、以查看 Update Status 以及 Ra 表是否有变化。

    查看日志文件后、看起来像是在放电期间设置了 R_DIS 位。 这可能是由 ChemID 不匹配导致的。 您能否将您的 srec 文件和提交给 GPCCHEM 工具的文件发送给我们?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以、
    下面是我提交给 GPCCHEM 工具的附加文件。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_Files.zipe2e.ti.com/.../0525.GPCPackaged_2D00_report-1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    您发送的报告上的收费率过高(3C、而建议的收费率约为 C/2)。 您可以尝试以低得多的速率充电至4.2V、并以 CV (而不是3V)放电至2.75V。 进行必要的更改后、您可以向 GPCCHEM 工具提交另一份报告。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了学习周期、现在、在使用定制板测试 Golden Image 的过程中、只要电池完全放电或充满电、我就会遇到突然跳跃。 跳变仅发生在定制电路板上、不发生在 EVK 上。 即便如此、每次发生充电/放电时、电池的完全充电容量也会降低。

    您能对此提供什么建议吗? 我无法确定这些跳跃和电池容量下降的确切原因。 此外、在 Ra 表更新期间、仅更新了 Ra_0、而不是 R_A0x。 是否应更新这两个表格以成功实施学习周期?

    我随附了用于充电和放电的 Golden 文件和日志文件、供您参考。 请查看它们、并告诉我可能是什么原因导致了此问题。

    e2e.ti.com/.../17_2D00_06GoldenImage-1.zipe2e.ti.com/.../8686.Log-Files.zip

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    您能否向我们发送 bqStudios 日志文件、您在 bqStudio 中使用的 gg 文件以及定制电路板的原理图? 附加的日志文件似乎具有不同的文件格式。

    两个表都将成功更新。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有使用定制电路板对此进行测试的日志文件(未连接 EVM)。 生成的 golden 文件在 EVM 上正常工作。

     下面是随附的定制电路板原理图。

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    这些日志文件是否来自 bqStudio? 您在之前的回复中给我们发送的邮件似乎是自定义格式。

    您的原理图看起来没有问题。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有我在以前的答复中发送的日志文件是自定义格式。

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    我们需要一个 bqStudios 日志文件来调试您的问题。 我们将无法使用自定义日志文件。 您可以使用 bqStudio 中的 Start Log 函数获取 bqStudio 日志文件。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我随附了您提到的 bqStudio 定制电路板的日志。

    我生成的黄金映像是使用恒定电流负载通过 EVK 进行测试的、它运行正常。 但是、当我使用定制板测试相同的黄金映像时、我注意到放电过程结束时的跳跃。 我观察到、为了对电池放电、我们正在为所有模块加电、从而导致放电电流不一致。 因此、我将负载模式从零更改为1。 不幸的是、我在放电结束时仍在经历跳跃。

    我还要附加包含电量监测计参数的文件以供您分析。 请查看它们、并告知我是否需要更改任何其他配置参数。

    e2e.ti.com/.../28_2D00_06_5F00_bqstudioDichg.csve2e.ti.com/.../dataMemory_5F00_Parameters.gg.csv

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    我检查了你的 gg 文件。 电池组是否具有3芯串联配置。 您的设计电压设置为4.25V。 设计电压必须设置为串联电芯数*每个电芯的标称电压。

    我还注意到潜在的 ChemID 不匹配、因此我建议运行新周期并获取 GPCCHEM 报告。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

    请按照本文档中概述的步骤操作。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能解释什么是3s 配置吗?

    2.我已经确认我的电池是单节电池,额定电压为3.7V。 因此、设计电压应为3.7V (1 * 3.7V)。 当我将 Cell Gain 更改为4.2V 时、电池电压会突然下降。 为什么会发生这种情况?

    3.如果我手动更改单元格增益、它会起作用吗?

    4.生成新的 GPCCHEM 报告后,我是否需要再次执行学习循环?

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    1. 3s 配置是3节串联电池的短配置。  如果您的电池组有3节串联电池、则设计电压应为单节电池的标称电压(如数据表中所示)*串联电池节数。

    2.这可能意味着测量仪表尚未校准。 您可以进行电流和电压校准、确保电芯增益、电池增益和电池包增益相应地更新。

    3.不建议手动更改单元格增益。 校准电量计应该会自动解决此问题。

    4.是的、您需要再次执行学习周期。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果我使用恒定电流、是否需要在化学 ID 过程中将负载模式设置为0?

    2.如果我使用 EVK 的黄金画面、电源提供一个恒定电流给电池充电、使用一个电子负载在放电过程中提供一个恒定电流、就可以了。 但是、在定制电路板上、电池在充电和放电时可能无法获得恒定电流。 在这种情况下、黄金映像将如何工作?

    3.在使用电源和电力负载实现恒定电流的 EVK 的学习周期中、负载选择和负载模式的值应该是什么?

    4、 学习周期实施后,状态更新为02。 但是、满电荷容量会随每个周期而波动。 它在330至390 mA 范围内变化,而 Qmax 为400 mA H.

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    1.这适用于 GPCCHEM 工具吗? 您不需要此过程的加载模式。

    2.这仅用于学习周期。 对黄金映像进行编程后、应根据特定电池的特性来配置电量监测计。

    3.我们建议将其保留为恒定电流的默认值。

    4.这是预期行为。 您可以使用日志文件查看 FCC 在整个周期中是如何变化的。 预计会有细微差异。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如上所述,电量监测计应根据具体电池的特性进行配置。 应配置哪些具体特性? 我将对定制板使用与我用于生成 golden 文件的相同电池。 如果我在执行学习周期时将负载模式设置为0、那么在将负载模式与定制电路板一起使用时、是否需要将其更改为1?

    2. FCC 中的60mA 变量是否被认为是显著的?

    3. 在放电过程中、我将负载设置为-100mA、并在 bqStudio 中将其校准为-100mA。 电流是一致的、范围为-97至-100mA。 但是、在将负载设置为-40mA 并进行校准时、电流在-38至-41 (即-44mA)之间变化。 这对于化合物 ID 流程是否可接受?

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    实现成功的学习周期(TI.com)

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubu0a/sluubu0a.pdf

    1.请参阅上述文档以设置特定的 DataFlash 参数。 由于您施加的是恒定电流负载、因此根本无需更改负载模式。 这也不会影响学习周期过程。

    2.不同周期之间的这种差异是还是只是在一个周期的整个过程中发生的变化? 在学习周期结束之前、不应查看 FCC。

    3.只需校准一次,将负载设置为-100mA 并校准测量仪表。 不要再次校准。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在 EVK 中执行学习周期,并使用电池 LP353035 400mA 384.7V 生成黄金映像后,我会将该黄金映像编程到同一块电池的定制板中。 我是否需要更改配置? 然后是什么配置? 此外、定制板上的电池在充电和放电期间可能无法接收恒定电流。 在这种情况下、黄金映像将如何工作?

    2.我们观察到的变化来自测试之前生成的黄金映像。 由于潜在的参数不匹配或 chem-Id 不匹配、我将重复这个过程。

    3.是的,你是对的,我没有再次校准它。 但是、当我将负载设置为-40mA 时、电流会在-38mA 和-44mA 之间变化。 这对于 chem-ID 流程是否可以接受?

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    1.您不必更改配置。 这仅用于学习循环目的。

    2.我理解你们重复这个过程,但是这个区别是来自同一个周期还是来自多个周期的比较? 我关于 FCC 的观点仍然存在、这在周期结束之前不应进行探讨。

    3.您可以尝试将负载设置为-400mA 并校准测量仪表。 该范围比校准后的正常范围大。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,你是正确的;它是为了学习循环的目的。 生成 golden 文件后、我将 golden 映像刷写到定制板上、是否需要将加载模式更改为1、因为定制板上的电池在充电和放电期间将无法接收恒定电流?

    2.在刷写 golden 文件后的单个周期内、我在定制电路板上观察到这种差异。

    3.如您所述、我需要将负载设置为-40mA、而不是-400mA。 在电量监测计中进行校准时、要校准的最小电流为-100mA、电流在-41mA 和-44mA 之间变化。 在这种情况下、我应该如何对其进行校准?

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.由于在学习周期中使用的是恒定电流负载、因此应该将负载模式保留为默认值。 请勿更改此值。

    2.这是正常现象、在周期结束之前不要查看 FCC。

    3.使用-400mA 负载校准测量仪表。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已完成第3步(放电流程)之前的学习周期、更新状态已进展到05。 但是、在放电过程结束后应更新为06、但尚未更新。 您能否帮助确定出现此问题的可能原因?

    根据 GPC 报告、我正在使用的化合物 ID 为2552、最大 DOD %为1.82。 以下是日志文件& GPC report.e2e.ti.com/.../log12_2D00_07.zip

    e2e.ti.com/.../4237.GPCPackaged_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    我们注意到在放电期间设置了 R_DIS 位。 这意味着 ChemID 不准确。 您还应尝试以较低的速率放电、请尝试 C/10放电。 您的 Ra 表也未更新。  

    实现成功的学习周期(TI.com)

    请按照本文档中所述的步骤操作。 您能否同时向我们发送整个日志文件、而不是仅发送电池的放电周期和数据表?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在使用由 GPC 报告生成的化合物 ID、这与之最匹配。 如果更新状态未变为06、我是否需要从步骤1或步骤3重新启动该过程?

    我在下面提供了有关学习周期和电池数据表的完整日志。

    第1步是以 C/2放电、然后放松。

    e2e.ti.com/.../dischg_5F00_log06_2D00_07.zip

    第2步是以 C/2的电压进行充电、然后放松。

    e2e.ti.com/.../charge_5F00_Logs09_2D00_07.zip

    之后、以 C/6放电、然后重复充电-静置-放电-静置循环、将日志记录在 loop.e2e.ti.com/.../LOG10_2D00_07.zipe2e.ti.com/.../2514.log12_2D00_07.zip 中

    电池数据表。

     e2e.ti.com/.../LP353035-400mAh.pdf 

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    感谢您提供日志文件。 我们正在对此进行调查、我们将很快回复您。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试使用 C/10放电率、但状态仍没有更新为06。 您可以建议我使用哪种化合物 ID 吗? 我当前正在使用更新的 Chem-ID 2552、最大 DOD 为1.82。 下面随附的是化合物 ID 报告。

    e2e.ti.com/.../3175.GPCPackaged_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    GPC 报告看起来正常。 您能否向我发送 C/10放电周期的日志文件? 我们需要查看 Rdis 是否在放电周期中再次设置。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面随附的是 C/10放电率的日志文件。 尽管如此、状态未更新、并且 Ra 表和 QMax 也未更新。 我还注意到、放电时 RDIS 位被置位。

    e2e.ti.com/.../discharge_5F00_logs17_2D00_07.txt

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    查看日志后、我建议稍微降低放电率。 您可以尝试改用 C/8放电。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    您可以建议我使用哪种化合物 ID 吗? 我使用了更新的 CHEM-ID 2552、最大 DOD 为1.82、但它卡在放电步骤、状态不更新为06。 化合物 ID 报告随附在下面。

    e2e.ti.com/.../0743.GPCPackaged_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

    谢谢!

    Aachal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aachal、

    GPC 报告通常具有最匹配的化合物 ID、因此我建议只要遵循该过程、就保持一致。

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf 

    如果 C/8放电也不起作用、让我们从 ChemID 选择开始、再次执行该过程。

    向我发送您用于 GPCChem 工具的 zip 文件、其中应包含配置和数据文件。 一旦完成该操作、我们就可以继续学习周期过程。

    此致、

    Siddharth