This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何选择 GPIO 线路

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751EVM, TPS25750EVM, USB2ANY, BQ27Z561, TPS25751, BQ25798EVM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383337/tps25750-how-are-the-gpio-lines-selected

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ27Z561、BQ25792、 TPS25751、TPS25751EVM、 BQ25798EVMBQSTUDIO

工具与软件:

我没有 TPS25750EVM、我们仅处于开发原理图阶段。

因此、目前无法运行 GUI 或加载二进制文件。

在本例中、如何选择 GPIO 线路-我们在选择 GPIO 之前是否需要 USB2ANY?

我们是否需要 USB PD、电量监测计(BQ27Z561)和充电器(BQ25792)的 EVM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。 由于7月4日假期、请期待延迟回复。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!是否有关于此申请的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您联系我们!

    您能否进一步说明您正在寻找什么?

    有关 GPIO 事件的列表、请参阅技术参考手册。  

    我还想重点介绍一下 TPS25751、我们推荐用于所有新设计。 请参阅以下 常见问题解答。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们可以使用 TPS2751。

    如果没有 EVM、我们就无法使用该 GUI 来开发二进制文件或将二进制文件写入寄存器0x5C? TPS25751 TRM 中未提及0x5C 寄存器。 这些寄存器是否有额外的 TRM。

    您建议使用什么 EVM、即 TPS25751评估模块? 我们的设计还包括 电量监测计(BQ27Z561)和充电器(BQ25792)。 我们是否需要使用 USB2ANY 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    如果没有 EVM、我们无法使用 GUI 来开发二进制文件或将二进制文件写入寄存器0x5C、请选用该 EVM? TPS25751 TRM 中未提及0x5C 寄存器。 这些寄存器是否有额外的 TRM。

    您指的是哪些寄存器? TPS25751应用程序自定义工具(GUI)可用于生成二进制文件并刷写到 TPS25751EVM 中。 我们根据用户填写的几个问题(即充电电流、充电电压)、为 GUI 中内置的 BQ25792集成了 I2C 控制。 等)

    TPS25751EVM 用户指南 是一个很好的起点。 第4.2.2节介绍了如何设置 BQ25798EVM 和 TPS25751EVM。  

    为了直接连接电池电量监测计和电池充电器、您需要 EV2400  与 BQStudio 连接。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    为什么现在从参考手册中删除了事件48音频附件、而数据表中仍提及该附件? 如果缺少 tps25751、如何推荐它来替换25750?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    在我不在办公室的两周里、我将安排另一位团队成员为您提供帮助。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果没有 EVM、我们无法使用 GUI 来开发二进制文件或将二进制文件写入寄存器0x5C、请选用该 EVM? TPS25751 TRM 中未提及0x5C 寄存器。 这些寄存器是否有额外的 TRM。

    GUI 的 IO 配置部分具有寄存器0x5C 的信息。 您不需要 EVM 即可使用 GUI。

    该寄存器位于第49页的 TRM 中。 如突出显示部分所示、该寄存器在运行时无法更改。

    为什么现在从参考手册中删除了 EVENT 48音频附件、而数据表中仍在提及? 如果缺少 tps25751、建议使用它来替换25750、情况如何?[/QUOT]

    我不确定为什么要将其删除、但它似乎已有意从 TPS25751中删除。 主要的替代方法是在连接时读取状态寄存器以确定所连接的器件。 连接状态将报告是否已连接音频附件。

    谢谢。此致、

    Chris