This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:硬件故障排除、输出不稳定

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381808/tlv627432-hardware-troubleshooting-output-unstable

器件型号:TLV627432
主题中讨论的其他器件:TCAL9539

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否告知此客户关于 TLV627432YFPR 的报告?

我无法让我的1.8V 电源轨成功启动。 我非常仔细地遵循了包括布局在内的数据表设计指南、 我正在使用2.2 μ H 电感器(Samsung CIGT201610EH2R2MNE)。 按照建议、标称值、我的输出电容(IC 局部)为10uF X5R。 但是、电路板上距离有额外的负载电容(~35uF)。 此器件用于我将在该电源下使用的 EFR32MG24射频 MCU。 在稳压器和35uF 电容器之间的电源路径中还有一个30nH 串联电感器、用于隔离射频频率下的电源域。 最后、我在输入电压处有两个4.7uF 陶瓷电容器。

我将电压选择输入配置为1.8V、但我看到输出读数为3.4V。这与负载条件导致的不稳定性一致吗、或者是否存在其他可能的问题? 我尝试移除 MCU 电容器并短接30nH 电感器、但输出没有改变。 在测试过程中、我将输入电容增加至100 μ F、以确保输入非常稳定。 这确实将输出从3.4V 更改为大约2.3V 或2.4V。我还尝试了将器件配置为提供3.3V 输出、而不改变上文所述的输出。  

最后、我通过移除30nH 电感器将 MCU 从负载(及关联的35uF 去耦电容器)完全移除。 这使得输出稳定至所需的电压。 显然、这种配置用处不大。  

我在上面已经描述的输出有可能是由于负载条件而导致的不稳定性的结果吗? 或者是否还有其他可能的原因? 您能评论一下电源路径中的电感会如何改变稳压器的稳定性吗?  

请告知我原理图或布局屏幕截图是否对故障排除有帮助。

此致、
阿奇·A·.

下面是共享的项目: e2e.ti.com/.../1070.Attachments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A:

    感谢您使用 E2E、

    我查看了原理图和布局、没有发现任何问题。

    您能告诉我更多信息吗?

    1.是否有任何其他设备连接到该1.8V 电源轨?

    2.可否分享一下 VOUT 异常情况下、VIN、SW 节点电压以及 VOUT 的示波器曲线图

    3.您可以尝试用铁氧体磁珠替换30nH 电感器,并重新测量。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Moheddin。

    1) 1)还有一些其他东西连接到 1V8电源、 但与我引用的 MCU 相比、它们的功率都低得多、并且去耦电容器更小。 U27是一个连接 MCU 的 I2C 扩展器(TCAL9539)。 这个电路由1V8电源供电。 有一个电阻分压器可产生便宜的中轨基准电压(原理图第3页、R70和 R71)。 其他连接主要是用于开漏输出缓冲器的10k Ω 上拉电阻、例如 R14、R16和 R17。 最后、一些电平转换 逻辑门(例如 U15)将 MCU 的输出应用到 其他电压域。 上电期间、我预计 MCU 和 I2C 扩展器会将 IO 配置为输入。 MCU 确实具有间接控制机制来禁用电源域、但我在测试中删除了该路径、以确认 MCU 和稳压器的 EN 引脚之间没有交互。 在测试期间、EN 引脚测量的是输入电源电压(3.7V)处的稳定值。 这里提供了输出、以允许1V8电源为其他电路板供电、但这些输出目前未使用。  

    对于2和3、我没有自己的示波器、但我可以找到一个可以临时使用的示波器。 我将在接下来的几天里尝试获取所需的屏幕截图并作出相应的答复。  
    此致、
    阿奇·A·.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A:

    感谢您的详细解释。 除非我们获得所需的测量值、否则我无法得出此错误 VOUT 的原因。

    完成测量后、请更新我的信息。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin:

    屏幕截图已随附。 所有屏幕截图均是在 o 范围交流耦合的情况下获取的。 当直流耦合时、示波器显示的值非常接近先前所述的测量值。  每个信号上的纹波和振铃振幅都相当低(例如< 30mV)、没有明显的开关事件或其他较大的瞬态。

    我们还检查了使能引脚和电压选择引脚上的信号、所有信号均稳定在其预期值。  

    e2e.ti.com/.../8877.captures.zip

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A.、

    我会仔细研究、并在一天结束时向您提供反馈。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A.、

    共享波形没有帮助、所有测量都是使用仅显示噪声和纹波的交流耦合完成的。

    请在直流耦合中提供如下所示的信息。 在相同的示波器屏幕截图中、所有 VIN 至 GND、SW 至 GND 和 VOUT 至 GND。

    VIN = 4V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0A

    1.VIN = 4V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0.2A

    3. 您能否尝试使用铁氧体磁珠替换30nH 电感器并重新进行测量。[/报价]

    您还能试试吗?

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Moheddin。

    客户回应:

    我不认为交流耦合是屏幕截图中的问题。 在交流耦合模式下、示波器(Rigol DS1104Z)具有低于10Hz 的高通转角频率。 我认为您展示的屏幕截图中的开关行为不会减弱。 我通过使用交流耦合、尽力确保不会遗漏任何开关行为。 此外、通过交流耦合、可以在示波器上清楚地看到其他稳压器(例如我的5V 稳压器)的开关行为。 例如、我发送的图像中清楚地显示了 Vin 锯齿波纹。 所有电压均在接近其直流工作点时保持稳定;这些静态电压之上的开关/交流行为足够小、交流耦合是详细捕捉它们的唯一方法。  

    相反、我认为问题是 IC 未按预期运行、 即它根本没有切换。 我检查了使能和电压选择引脚、所有电压在预期电压下都是静态的。 是否有其他情况会导致 IC 将输出锁存到接近 Vin? 也许是器件损坏或过压问题? 我尝试了多个电路板、但结果相同、因此不太可能是 ESD 问题。  

    我现在还想知道电路板上的其他位置是否有寄生路径将1V8节点驱动至 Vin 电压。 我会研究这种可能性、但我现时似乎看不到这条路。  

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A.、

    VOUT 接近 Vin 的可能原因是 VOS 连接开路或 HS-FET 因 VIN 处的过压尖峰而损坏。

    您能否将器件焊接在 EVM 上并进行一些测量以确保器件是正常工作还是损坏?

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin:

    为延迟响应道歉。

    我们 一直在调查 此问题的其他可能原因、并发现了与电路板上的另一个芯片相关的问题。  我们现在能够正确设置1V8电源。 稳压器似乎按预期工作。

    感谢您的大力技术支持!

    此致、
    阿奇·A·.