This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:400kHz 下的输出电容器值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388750/lm62460-output-capacitor-values-at-400-khz

器件型号:LM62460

工具与软件:

LM62460的数据表显示了表9-3、其中列出了几种典型应用的输出电容值。  如果我要使用频率为400kHz 的 LM62460 (6A 输出)、我是否应该使用2200kHz 选项下列出的相同输出电容器、因为400kHz 没有列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您需要更多的 COUT 以实现较低的开关频率。 我会说、最好至少做2 * 47uF、然后查看它在您的系统中是否有效。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我来尝试一下。