This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PACK 引脚串联电阻10k、100R 或1.1k?

Guru**** 2544770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388922/bq40z80-pack-pin-series-resistance-10k-100r-or-1-1k

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

即、根据 SLUSBV4B 2020年9月的图8-1、我在我的设计中的引脚25 (PACK)和+PACK 之间安装了一个10k 串联电阻器。

  Ω、数据表还在第9.2.2.4.3节电池包和 FET 控制中说明:"PACK 输入使用100k Ω 电阻器;而 VCC 输入使用二极管来防止输入瞬态并防止数据驱动器在短路事件期间误操作"。  

此外、EVM 板在该位置使用了一个1.1k 的电阻。   

  1. 要使用的正确电阻值是多少?

  2. 在一篇相关论坛博文中、TI 建议不在此引脚上安装电容器、因为这可能会导致关断延迟。  是否可以安装少量电容来保护引脚并避免由于引脚悬空而意外激活?

谢谢你。