This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池充电器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100EVM, BQ34110, BQ24650, BQ25756, BQ34Z110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388617/bq24650-battery-charger

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25756BQ34Z110、BQ34Z100-R2 、BQ34Z100EVM 、BQ34110、 BQ34Z100-G1BQ34Z100BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我认为 IC BQ24650不会为两节串联的铅酸电池充电、因为我们需要29.4V 顶部电压。 我的问题是:
在具有交流/直流电源和两个12V/26Ah 串联铅酸电池的系统中、如下面所示的电路中、我们需要为串联电池充电、并监控系统和电池的充电状态(SOC)。
要检查的项目:
电源电压和电流、充放电期间电池(组)的电压和电流以及充电状态(SOC)。
问题:
是否有单个 IC 可以同时执行充电和监控功能(A 和 B)? 会是什么? 或者您是否需要两个 IC 来实现这些功能(A 和 B)、即充电和监控? 那么这些 IC 会是什么?
提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauricio、您好!

    [报价 userid="483957" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388617/bq24650-battery-charger "]是否有一个可同时执行功能(A 和 B)(即充电和监控)的 IC? 会是什么? 或者、您是否需要两个 IC 来实现这些功能(A 和 B)、即[/QUOT]

    否、我们没有单个 IC 可以同时实现这两种功能。

    [报价 userid="483957" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388617/bq24650-battery-charger ]以及这些 IC 是什么?

    我不支持电池监控器、因此我无法给出选择哪一个的建议。  

    对于电池充电器、我建议使用 BQ25756。 我还建议使用本应用手册以了解有关如何使用此铅酸充电器的更多信息:https://www.ti.com/lit/pdf/slua992

    在接下来的几个月中、我们还推出了专用的铅酸电池充电器、这与 BQ25756类似。

    此致、

    Chrison.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian。 已根据您的建议解决了 BQ24650。
    但是、要监控两个串联的12V 铅酸电池(6节电池 x 2节电池)的电池、是否可以使用 BQ34Z110? 它可以在没有交流电且系统由电池(SOC)供电时监测电池(12节电池)。
    我期待着你的答复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauricio、您好!

    我不支持 BQ34Z110、我将其分配给支持该器件的团队。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议在应用中使用 BQ34z100-R2而不是 BQ34z110。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看、Evan。
    但是、通过查看数据表、BQ34Z100-R2未提及铅酸电池。 不过、BQ34Z110的数据表显示它适用于铅酸电池。 这不是 BQ34Z110吗?
    请记住、我们使用两节串联的12V 铅酸电池(6节电池 x 2节电池)。
    提前感谢您的答复。

    Maurício μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定为什么数据表中没有列出铅酸。 BQ34z100-R2支持铅酸电池。 铅酸已在产品文件夹中列出。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Evan。
    更多问题:
    BQ34Z100EVM 是否可以串联两节12V 铅酸电池?
    完整的 IC 器件型号是 BQ34Z100PWR-R2还是 BQ34100PW-G1?
    EVM 物料清单列出了 BQ34100PW-G1。 如果是 R2、是否需要单独购买 BQ34Z100PWR-R2?
    非常感谢。
    Maurício μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    是的、BQ34z100-R2和 BQ34110都是顶部的栈式电量监测计。

    Bq34z100、BQ34z100-G1和 BQ34z100-R2都使用相同的硬件、唯一的区别是固件、任何版本的固件都可以刷写到任何 BQ34z100上。

    我建议使用 R2 FW、如果您购买带有 G1 FW 的 EVM、则可以将其更新为 R2 FW。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan;
    我知道我可以更改固件(为 R2固件)。
    但是、如果我购买了 EVM、可以指定将在工程中使用的相同 R2 IC 吗? 原则上、BQ34Z100PWR-R2是如此。
    否则、我会切换到项目中的 BQ34Z100PWR-G1。 是这样吗?
    或者、如果芯片之间的差异只是固件、如何将其更新到 R2 FW? 因为我在文档中没有看到如何操作。
    此致、
    Mauricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    我认为您不能指定要在 EVM 上加载的固件。 所有版本的 IC 都是相同的。

    是的、唯一的区别是固件。

    因此、要将新固件刷写到您的器件中、需要将.srec 文件刷写到器件中。 这可以通过 i2c 完成、但使用 EV2400和 BQstudio 时、使用"Programming"选项卡则容易得多。

    固件可在此处获取: BQ34Z100-DEVICE-FW Firmware | TI.com

    2.02.31 - R2

    此致、

    Evan