This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:降压/升压稳压器、有问题的输出电压

Guru**** 2408700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388204/lm25116-buck-boost-regulator-problem-output-voltage

器件型号:LM25116

工具与软件:

你好

抱歉、如果我写错了、英语不是我的母语。

使用 LM25116设计降压/升压时遇到问题、我的要求包括:

输入电压:7-42V

VOUT:14V

 最大输出电流:20A  

我计划将其用作稳压器、为太阳能电池充电器供电、从而为铅酸电池充电、如图所示。

我决定使用基于此产品 https://www.amazon.com/-/es/Convertidor-Dc-DC-Regulable-Cargador-M%C3%B3dulo/dp/B07RBKVDHW 的 LM25116 、但这是我自己制作的。

根据数据表和互联网上的其他示例、我计算了我的组件和原理图的值、如下所示:

施加5V 至24V 的电压范围时、输出电压保持在2.9V

什么地方出错了? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您向我们发送原理图。 似乎有一个适用于该产品的设计计算器工具可以帮助选择元件。 请利用 设计计算器 更轻松地设计您的应用。 如果您想更深入地了解支持应用所需的组件、也可以查看数据表的第7节。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,我正在尝试计算材料,但我卡在开关频率.

    我应该将什么用作输入和输出电压的 fsw?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、  

    感谢您的提问。 我注意到、您输入的最小输入电压为6V、而输出电压为15V。VIN 必须保持高于 VOUT 才能使器件正常运行。 开关频率将受 VIN/FET VOUT 比率的限制、该最小电压为6V 时、计算器将计算低于其所需值的开关频率。 如果将标称 VIN 放入 VIN (min)框中、则会提供更广泛的可用开关频率。

    我还提到、纹波电流为80%。 通常、我们希望将纹波电流保持在20%到40%之间、这将在尺寸和效率之间实现最佳权衡。 有关选择适合该情况的输出电感器的更多详细信息、请参阅产品说明书的第7.2.2.2节。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、谢谢您、现在都正确、但我想知道、LM25116用于我链接的产品、作为降压/升压转换器、但在该设置仅用作降压转换器时、我如何使其用作降压/升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    据我所知、TI 建议将降压转换器用作降压/升压转换器的唯一方法是采用反相降压/升压配置。 该应用可帮助设计该拓扑: 使用反相降压/升压转换器。  

    谢谢!

    Joshua Austria.