This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:引脚10处的输入电压(Vout)

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386270/tps54140-input-voltage-at-pin-10-vout

器件型号:TPS54140

工具与软件:

您好、TI 团队:


我们的应用程序运行了几年、突然停止工作。
我们意识到该问题与 TPS54140有关。
引脚2 (Vin)和引脚10 (PH)之间有一个连接。
因此、输入电压(Vin=10V)=输出电压。


您是否遇到过这样的案例、或者您是否有解决方案?

此致、
Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    您是说器件发生故障、VIN 和 PH 之间存在短路吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    是的、该器件发生故障、VIN 和 PH 之间存在短路。  

    此致、  

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 器件看到的最大输入电压是多少、输入端是否有任何保护?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 最大值为24V、但在本例中、Vin 最大值为10V、Imax 为640mA。  
    输入保护(反极性和过压保护)如上面的屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    引脚2 -> 10的连接为50-500 Ω(取决于 PCB)。 一个仍然正常工作的电阻是44M Ω。

    我还测量了二极管:引脚10 -> 2 = 0、54V、引脚2 -> 10 = 0、58V (使用正常工作的电压为2、17V)  

    此致、  
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很抱歉我今天没能看到这个帖子。 我正忙于处理一个紧急的客户问题。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    感谢您发送您的疑虑。

    只是为了设定一个基准、您是否在工作中的 IC 和不工作的 IC 之间进行了 A-B-A 零件交换? 这可以帮助我们确定故障的根本原因、无论是器件本身还是系统故障。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    我们无法自行更改 TPS54140。  
    或者您的意思是不同的吗?

    此致、  

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    是的、我的意思是自己更换 TPS54140。  

    遗憾的是、如果是这种情况、则很难确定根本原因故障。 PH 和 VIN 之间的短路表明 HS FET 已损坏。 在任意数量的情况下均可出现这种情况。 例如、如果出现输入电压下降但 PH 保持高电平的时间过长的情况、这可能会导致 HS FET 损坏。  

    IC 或任何周围组件是否有损坏迹象?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    感谢您的回答。  


    我们尝试让它发生变化。  

    没有其他损坏迹象、我只能测量出二极管 (HS FET)不再工作。  
    什么会导致二极管制动? 二极管的最大值是多少?  
    HS FET 是否因其他原因而损坏?   

    此致、  
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    二极管的最大值要求 应在数据表的第9.2.2.4节中列出。

    可能还有许多其他原因、但如上所述、在不知道这是否是系统或设备问题的情况下诊断此问题可能很困难。  例如、反向电压条件也可能导致 HSFET 损坏。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我是指 HS FET 中的二极管....是否有可能获得 HS FET 的数据表?

    我们认为、这是 TPS54140的一个问题、因为所有的保护元件都还可以。

    如果我们更换您的 IC、我们仍然有一个问题、那就是其他稳压器也会损坏、因为10V 的输入电压(Vin)也在引脚10 (Vout)上。 该电压通常应为4.8V。 TPS54140之后的稳压器具有指定为 Vin_max 的6V。


    结构如下所示:
    VIN (10V)->保护元件-> TPS54140/ Vout = 4.8V ->降压-> 3.3V、1.2V 和1.5V

    此致、  

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    很遗憾、我认为我们不 能向客户披露这些内部参数。

    您是否在另一个电路板上测试了可疑的 TPS54140、以查看其是否正常工作? 您是否具有 TPS54140的潜在 KGU 切换至应用、以查看是否仍展现的是10 Vout 而非4.8?

    我知道其他稳压器损坏、但这可以帮助我们诊断应用中可能发生的情况、从而导致 VIN-PH 之间发生短路。 在任何情况下、查看更多的原理图也可能会有所帮助。 您是否还可以发送原理图和连接到 TPS54140输入/输出端的所有元件的更大视图?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    我明白这一点。

     
    我们无法更换 TPS54140、无法焊接外露焊盘。 我们没有任何其他 TPS54140。  

    是否可以将原理图发送到您的电子邮件或其他地方、然后将其添加到此处?  

    此致、  

    Fabian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    是的、您可以通过电子邮件将原理图发送至 j-austria@ti.com。 在这种情况下、我可以关闭此主题、因为我们可以继续处理电子邮件

    谢谢!

    Joshua Austria.