This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544 VOD、UEQ、DEQ

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386536/tusb544-tusb544-vod-ueq-deq

器件型号:TUSB544

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在以下 场景中使用 TUSB544 (USB3.1 Re 驱动器)。

您是否具有 VOD、UEQ、DEQ 的建议设置值?  

VOD:xxmV

UEQ:xxdB

DEQ:xxdB

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VOD、可以设置 CFG1 = R 和 CFG0 = 0。 什么是前置通道损耗(主机和 TUSB544之间)和后置通道损耗(TUSB544和 Type-C 连接器之间?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    前置通道损耗(主机和 TUSB544之间):~8dB

    后置通道损耗(TUSB544和 Type-C 连接器之间:短通道为~2dB、但长 通道可能为~10dB。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 UEQ 用于前置通道、我要设置它

    UEQ1 = 1、UEQ0 = R 或

    UEQ1 = 1、UEQ0 = F

    DEQ1 = R、DEQ0 = 0

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其标记为已解决、因为不活动。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Shane