This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330:UCC21330

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389737/ucc21330-ucc21330

器件型号:UCC21330

工具与软件:

您好,我是瑞士 MobaTime 公司的一名开发工程师。

我想查询一下栅极驱动器 UCC21330可能应用的电压。

据我所知、UCC21330适用于开关门、其中电源连接到100V 至400V 的高压。

然而、在数据表第5章"绝对最大额定值"(第5.1章)中、连接自举电路的 VDDA 声明为处理相对于 VSS 的最大30V 电压。

这意味着栅极电压无法切换相对于 VSS 的更高电压。 我认为一定有一个打印错误;否则,这是没有意义的。

可能应该说、相对于 VSSA、VDDA 电压不能超过30V、而对于 VSS 则不能超过30V。  

此致  

Jean-Paul Zegarra  

我的设计如下所示、HW-DC-Link = 320V、VDD = 15V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、最好将 VSS 称为 VSSx,它在 一般意义上指的是 VSSA 和 VSSB。

    为了进一步说明、VDDA-VSSA 的绝对最大值为30V、VDDB-VSSB 的绝对最大值也是30V。

    此外、您所述的设计规格也适用于 UCC21330。

    此致、

    会的