工具与软件:
大家好!
我已经设计了一个由3.7V 锂聚合物电池供电的电路。 该电源电压会通过 LDO (原理图中的 IC1)、LDO 会将电压调节至3V、以便为小型直流电机(+3V_MOTOR)供电。
此外、它还集成了基于 TL431 (IC2)的低电池电量检测电路、可在电池电压达到3V 时激活低电池电量 LED (D1-LOW_BATT 信号)。
若要激活直流电机、必须按下按钮、该按钮会使电池电压到达 LDO (BAT+_PULS 信号)、然后到达电机。 因此、只有在按下该按钮时、才会测量电池电压、必要时激活 LED。
电机启动的一般操作是正确的。 但是、在低电池电量 LED 不应激活的电压范围内、我主要在按下和松开时看到 LED 会轻微闪烁。
我认为这种效应可能是直流电机关断期间的反激效应造成的。 但正如我之前提到的、这种效应也会在激活时发生。
我还想说的是、当电机需要此电流时电池会出现峰值下降、即低电池电量电路检测到峰值下降并激活红色 LED 几毫秒。
然后连接 PCB 的原理图。