This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:针对电池电源监控芯片的建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389646/bq76920-recommendation-for-a-battery-power-monitoring-chip

器件型号:BQ76920
Thread 中讨论的其他器件:BQ35100BQ76905

工具与软件:

您好!

我想要获取适用于我的电池用例的芯片和评估板建议。

我将在无线电路中使用不可充电的锂基一次性电池。 该电池将由两节3.7V / 19000mA 40"D"型电池并联组成、以提供3.7V / 38000mA 电路在短时间内的最大电流消耗约为100mA、之后电路将进入低功耗模式、以尽可能延长电池寿命。

电池放电后、将用新电池更换电池、并弃置使用过的电池。

我需要能够指示最佳更换时间的电池监控芯片、以及能够防止电池损坏和避免潜在电池爆炸或火灾的保护电路或芯片。

该电路专用于振动较高的恶劣环境。

(提供的器件型号仅用于填写表单并提交)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔沃、您好!

    您的应用的电池节数是多少? 是1节、2节还是更多? 对于单电芯、电量监测器件可能是最佳选择。 您需要对电池进行哪些类型的保护?

     BQ35100是一款用于原电池的电量监测计和寿命末期监测器、它支持锂亚硫酰氯(Li-SOCl2) 和锂二氧化锰(Li-MnO2)。 如果没有保护、则需要额外的 IC、但根据您的需要、我可能会提供一些建议。

    对于多节电池的应用、也可以使用其他电量监测计。 或者使用 BQ76905等电池监测器、该器件是一款5节串联电池监测器和保护器。 该解决方案不提供电量监测功能、因此它只会根据电池电压本身采取措施、或者您也可以让 MCU 来做所有的决策。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon