This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:原理图审阅和放大器;问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387137/lm25180-q1-schematic-review-question

器件型号:LM25180-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户 制作出了这块电路板、然后开始了功能测试。

但该电路板无法正常工作、因此请查看原理图。

辅助绕组设计为从初级侧输出5.7V 电压。

问题1。 请参考5引脚变压器辅助绕组上的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您发送编修。  很抱歉、我无法阅读原理图、因为当我单击打开原理图时、它显示为深色(请参阅计算机显示屏上的快照)。 您能否重新发送清晰可辨的原理图并告诉我他们的变压器的 Lmag 和 Isat?   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:

    原理图更新。

     客户数据中没有 Isat 信息。

    Lmag: 41.5Uh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 提供的信息。  我查看了原理图、基本上看起来没有问题。 以下是一些供客户考虑的意见:

    • 我会将 VBIAS 电容器减小到最大1 μ F (开始尝试0.1uF)、因为该电容器也会影响启动时间。  我还会将一个5至10欧姆的电阻器与电阻器串联、以防止电压过大(并在那里保存齐纳钳位)。
    • 我会保留其他三个小电容器的位置、以防在测试后需要这些电容器。  最好在每个输出电源轨上具有0.1uF 的电容、以滤除高频开关噪声。  也最好在隔离边界(绿色虚线)上放置一个 Y 电容器、以限制电路内的噪声并防止其发射。   这些电容器可以放在 PCB 上、您可以在测试后决定是否使用它们。

    在设计 PCB 时、请参阅数据表布局指南以及我们的 EVM 布局示例。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的支持。

    即使它反映了您所解释的内容、它也不起作用。

    问题1。 请参考5引脚变压器辅助绕组上的数据。

    其他说明。

    D:短键二极管(非齐纳二极管)

    移除 R3/R4电阻后、不执行开关。

    当施加 R3/R4电阻时、它为6V 输出。

    开关频率只有几十个按键。

    反激流程图:

    5.7V 是初级侧辅助绕组的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是客户审核的结果。

    移除变压器的 D9、D14可从 UVW_18V 产生20V 输出。

    将变压器引脚4的5.7V 连接到 SS/BIAS 是否正确?

    由于变压器的绕组比、它不是输出吗?

    如果绕组比没有问题、请在原理图中说明是否有任何改进方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    您能否要求客户分享完整的变压器数据表?  SS/BIAS 可由变压器绕组提供、但它们 可能需要减小该电容、还需要插入一个电阻器、如原理图标记中所述。

    另外、请注意还有最低负载要求。  我不确定输出轨上的30k 是否足以满足最低负载要求。  请帮助获取变压器数据表。

    典型的最小负载= 0.5 * Lmag * 0.3A^2 * 12kHz  

    因此、它们不应在无负载的情况下测试电路。

    此致、

    Youhao