工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的客户 制作出了这块电路板、然后开始了功能测试。
但该电路板无法正常工作、因此请查看原理图。
辅助绕组设计为从初级侧输出5.7V 电压。

问题1。 请参考5引脚变压器辅助绕组上的数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的客户 制作出了这块电路板、然后开始了功能测试。
但该电路板无法正常工作、因此请查看原理图。
辅助绕组设计为从初级侧输出5.7V 电压。

问题1。 请参考5引脚变压器辅助绕组上的数据。
感谢您 提供的信息。 我查看了原理图、基本上看起来没有问题。 以下是一些供客户考虑的意见:

在设计 PCB 时、请参阅数据表布局指南以及我们的 EVM 布局示例。
希望这对您有所帮助。
此致、
Youhao
赵贵强
您能否要求客户分享完整的变压器数据表? SS/BIAS 可由变压器绕组提供、但它们 可能需要减小该电容、还需要插入一个电阻器、如原理图标记中所述。
另外、请注意还有最低负载要求。 我不确定输出轨上的30k 是否足以满足最低负载要求。 请帮助获取变压器数据表。

典型的最小负载= 0.5 * Lmag * 0.3A^2 * 12kHz
因此、它们不应在无负载的情况下测试电路。
此致、
Youhao