This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在 RV 后对 NVM 进行编程时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389334/tps65219-issues-programming-nvm-after-rv

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM623

工具与软件:

我使用的是 TPS6521901、BUCK2上有一个 RV。 Buck2被编程为3.3V、但在20ms 后下降至2.6V。

器件未处于有效状态 、并且在我读取寄存器0x35时似乎卡在"转换状态"。

我需要通过 I2C 对 NVM 重新编程、但下电上电后变化似乎不会粘附在内存中。 我假设这是因为器件未处于有效状态。 是否有办法强制 TPS6521901在不对 NVM 进行编程的情况下不在 FSD 上电? 我知道 EN 在上电时被忽略、但还有其他解决方法吗?

是否有关于在器件卡在该"转换"状态时如何对 NVM 进行编程的任何想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 如果默认启用 FSD、则器件会忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态、直到上电序列完成(直到释放 nRSTOUT)。 要对定制 NVM 重新编程、我们建议使用 TPS65219 05. (用户可编程)。  

    您使用我们的 PMIC 为什么 SoC 或处理器供电? 我们可以为 PMIC 原理图审阅提供技术支持、并帮助创建 NVM 配置文件。   

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 PMIC 为 AM623供电。 问题是上电时断时续、有时会出现故障。 PMIC 通过 I2C 连接到另一个处理器。 成功上电后、我重新编程 PMIC Buck2_sequence 以使用时隙1而不是0。 执行此操作后、每次上电都会失败、并且由于 PMIC 无效状态、我无法对其重新编程。

    我正在尝试确定是否可以通过权变措施将 Buck2_sequence 重新编程回时隙0、或者 PMIC 是否"变砖"而需要更换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想进一步了解目标 NVM 编程的预期 PMIC 行为。  更改 BUCK2序列如何 解决应用问题? 您能否分享 PMIC 原理图?

    谢谢!

    Brenda