This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513上拉内 MOSFET 的开关时序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389487/ucc23513-the-switching-timing-of-the-mosfet-in-the-ucc23513-pull-up

器件型号:UCC23513

工具与软件:

这是有关 UCC23513上拉中 MOSFET 开关时序的问题。
打开电阻器何时从 ROH || RNMOS 切换为 ROH?

它是否随时间切换? 还是通过电压进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它根据 OUT 电压进行切换。 输出级有一个与 NMOS 并联的 PMOS、如图8-1 (如下)所示。 卢武铉是 PMOS 的抵抗力、而 RNMOS 是 NMOS 的抵抗力。 NMOS 最初由高于输出5V 的栅极电压驱动。 但是、当输出相对于电源轨最多上升到<5V 时、前置驱动器无法提供完整的5V 电压来保持 NMOS 开启、并且 NMOS 驱动器减少。 当输出与轨相差2V 时、NMOS 完全断开、只有 PMOS 是从输出到 Vdd 的路径。  

    此致、

    Sean