This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:关于 BOB Smith 电路

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389757/tps23881-regarding-bob-smith-circuit

器件型号:TPS23881

工具与软件:

嗨、团队:

您能否说明 PoE PSE 侧是否需要 BOB Smith 电路? 并且还需要直流阻断电容器22nF?

或者只需要 PoE PD 侧? 您能说明原因吗?

非常感谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    Bob-Smith (BS)通常位于 PSE 和 PD 两侧。 它 不是必需的、但强烈建议这样做、并且大多数 PoE 设计都具有 BS 电路。  

    BS 用于防止数据电缆上出现站立/反射波、从而降低 CM EMI。 如果存在接地/机箱接地、则可通过~2kV xnF Y 电容将公共 BS 连接连接到接地/机箱。

    在带 PoE 的以太网侧、每个 BS 分支(PR12、PR36、PR45、PR78的中心连接)都有一个100V x0nF 电容、增加了一个75欧姆电阻。 考虑到 PoE 瞬态电压可能大于57V、电容需要>=100V。这些电容有助于避免在高达57V 的直流电压下2个75欧姆电阻上产生高直流导通损耗。 电容值通常为10 - 47nF。  

    75 Ω 阻尼/滤波电阻值是 PoE 中最常用的、但有人建议在某些设计情况下、40至60 Ω 的值优于75 Ω。

    此致、

    Diang