This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:ACFET 和 BATFET 启用情况

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389723/bq25750-acfet-and-batfet-enable-case

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

ACFET 打开/关闭和 BATFET 打开/关闭的情况有多少?

ACFET 仅在 ACV 和 AOV 窗口中启用?

- BATFET 在 ACFET 关闭且处于反向模式时打开?

什么 情况与它相关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    ACFET 只能在 ACV 和 AOV 窗口中启用?

    是的、是这样。 也可以通过 EN_HIZ=1强制 ACFET 关断

    BATFET 在 ACFET 关闭且处于反向模式时开启?

    是的、是这样。 您还可以通过 FORCE_BATFET_OFF=1强制 BATFET。

    此致、
    埃森·加洛韦