工具与软件:
嗨、团队:
我使用 BQ25895作为 移动电源中的充电器。 但是、VSYS 的电压值为零。 当我看到寄存器变量为零时。 请帮我复查原理图和分析可能的原因。


此致!
Ethan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ethan:
请参阅我对下面原理图检查的评论。
–PMID 引脚上需要至少8.2 μ F 的电容。 当前原理图在 PMID 上无连接。 此外、如果使用 OTG 模式、考虑到这是移动电源器件、PMID 上至少需要40uF 的电容才能实现高达2.4A 的输出电流消耗、60uF 的电容才能实现高达3.1A 的输出电流消耗。
-除了 PMID 引脚,我看不到原理图中有任何其他明显的问题。 所有其他必需组件均存在。
[报价 userid="589602" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387082/bq25895-the-voltage-of-vsys-is-zero-and-the-value-of-all-registers-is-zero vsys 的电压值为零。 当我看到大量的寄存器为零时。只要 VBUS 或 VBAT 引脚上存在有效电压、I2C 通信就应该处于活动状态。 原理图中未显示 I2C 线路(SCL、SDA)的上拉轨是什么? 鉴于观察到 VSYS = 0V、可能的解释是 I2C 不工作、因为没有用于 I2C 线路上拉的电压源。
此致、
Garrett
更改为内部论坛。
尊敬的 Garret:
我们检查 I2C 信号、如下所示、表明波形是正常的。 附件是完整的示意图、您可以帮助我复查一下吗、谢谢!e2e.ti.com/.../2806.PCB_5F00_Project.pdf

尊敬的 Ethan:
请查看我的以下评论。
更改为内部论坛。
从我的结束线程仍然在公共论坛 FYI。
提供的波形确认 I2C 通信似乎可以正常运行、完整的原理图显示 I2C 线路被上拉至由 VBUS 供电的3.3V LDO 输出。 只要 VBUS 或 VBAT 引脚上存在有效电压、预计 BQ25895 I2C 通信就会起作用。
在尝试测试充电模式操作之前、请在 PMID 上添加必要的电容器。
[报价 userid="589602" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387082/bq25895-the-voltage-of-vsys-is-zero-and-the-value-of-all-registers-is-zero ] VSYS 的电压值是零即使您只连接了电池上的电压源、情况是否仍然如此? VBAT 通过 Q4 BATFET 直接连接到 VSYS。
此致、
Garrett
尊敬的 Jack:
您能否提供包含所参考演示电路的文档链接? 我不知道此类演示电路、但需要明确说明的是、PMID 电容对于降压和升压运行都很重要。
参考 BQ25895数据表、PMID 所需电容在第5页的引脚功能表中列出、在第9.2节的典型应用图中显示。
此外、如果您参考 EVM 用户指南文档(链接如下)第18页上的 BQ25895EVM 电路板原理图、您将发现显示了所需的电容。
bq25890/892/895/895M EVM (PWR664)用户指南(修订版 B)(TI.com)
此致、
Garrett