This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS 的电压为零、所有寄存器的值为零

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387082/bq25895-the-voltage-of-vsys-is-zero-and-the-value-of-all-registers-is-zero

器件型号:BQ25895

工具与软件:

嗨、团队:

我使用 BQ25895作为 移动电源中的充电器。 但是、VSYS 的电压值为零。 当我看到寄存器变量为零时。 请帮我复查原理图和分析可能的原因。

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    请参阅我对下面原理图检查的评论。  

    –PMID 引脚上需要至少8.2 μ F 的电容。 当前原理图在 PMID 上无连接。 此外、如果使用 OTG 模式、考虑到这是移动电源器件、PMID 上至少需要40uF 的电容才能实现高达2.4A 的输出电流消耗、60uF 的电容才能实现高达3.1A 的输出电流消耗。  

    -除了 PMID 引脚,我看不到原理图中有任何其他明显的问题。 所有其他必需组件均存在。  

    [报价 userid="589602" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387082/bq25895-the-voltage-of-vsys-is-zero-and-the-value-of-all-registers-is-zero vsys 的电压值为零。 当我看到大量的寄存器为零时。

    只要 VBUS 或 VBAT 引脚上存在有效电压、I2C 通信就应该处于活动状态。 原理图中未显示 I2C 线路(SCL、SDA)的上拉轨是什么? 鉴于观察到 VSYS = 0V、可能的解释是 I2C 不工作、因为没有用于 I2C 线路上拉的电压源。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为内部论坛。

    尊敬的 Garret:

    我们检查 I2C 信号、如下所示、表明波形是正常的。 附件是完整的示意图、您可以帮助我复查一下吗、谢谢!e2e.ti.com/.../2806.PCB_5F00_Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    请查看我的以下评论。

    更改为内部论坛。

    从我的结束线程仍然在公共论坛 FYI。  

    提供的波形确认 I2C 通信似乎可以正常运行、完整的原理图显示 I2C 线路被上拉至由 VBUS 供电的3.3V LDO 输出。  只要 VBUS 或 VBAT 引脚上存在有效电压、预计 BQ25895 I2C 通信就会起作用。

    在尝试测试充电模式操作之前、请在 PMID 上添加必要的电容器。  

    [报价 userid="589602" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387082/bq25895-the-voltage-of-vsys-is-zero-and-the-value-of-all-registers-is-zero ] VSYS 的电压值是零

    即使您只连接了电池上的电压源、情况是否仍然如此? VBAT 通过 Q4 BATFET 直接连接到 VSYS。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示电路 PMDI 未连接电容;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    您能否提供包含所参考演示电路的文档链接? 我不知道此类演示电路、但需要明确说明的是、PMID 电容对于降压和升压运行都很重要。  

    参考 BQ25895数据表、PMID 所需电容在第5页的引脚功能表中列出、在第9.2节的典型应用图中显示。

    此外、如果您参考 EVM 用户指南文档(链接如下)第18页上的 BQ25895EVM 电路板原理图、您将发现显示了所需的电容。

    bq25890/892/895/895M EVM (PWR664)用户指南(修订版 B)(TI.com) 

    此致、

    Garrett