工具与软件:
您好、Zihao、
我仍然对有问题 UCC27712 ...
我附加了电路原理图。
它和 EVM 完全一样
由于 HS 引脚没有负载、电路的行为非常漂亮。
当我连接一个纯阻性负载时、没有问题。
当我将 LC 滤波器连接至电路时、它会熔断 UCC27712的高侧驱动器...
看起来不像电感器(47uH、100A)?
我甚至在电感器之前输入浪涌限制器而运气不好...
会发生什么情况?
有什么想法吗?
感谢您一如既往的帮助,紫豪!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Zihao、
我仍然对有问题 UCC27712 ...
我附加了电路原理图。
它和 EVM 完全一样
由于 HS 引脚没有负载、电路的行为非常漂亮。
当我连接一个纯阻性负载时、没有问题。
当我将 LC 滤波器连接至电路时、它会熔断 UCC27712的高侧驱动器...
看起来不像电感器(47uH、100A)?
我甚至在电感器之前输入浪涌限制器而运气不好...
会发生什么情况?
有什么想法吗?
感谢您一如既往的帮助,紫豪!!
嘿、Jay、
感谢您就您有关 UCC27712的问题联系 TI。
在您的原理图中、我没有看到任何需要关注的内容、但我有几个问题。
1.可以拍摄 HI、LI、HO-HS 和 LO 的波形捕获吗?
2.此负载何时施加到电路上? 当您看到此故障时、它是处于启动状态还是处于稳定状态? 如果您能解释发生了什么、直至出现故障、那就更好了。
3.如果更换驱动程序、问题是否仍然存在?
4.您能否测量损坏的驱动器相对于所有引脚的 VSS 的阻抗、然后对已知良好的部件在工作台上和 PCB 上的栅极驱动器执行相同的操作?
如有任何问题、请告诉我。
谢谢!
William Moore
您好、William、
感谢您的详细答复!
1.
我将得到您需要的波形。
我只有一个2通道示波器、因此需要一分钟...
2.
当我开启电路且负载中有电感器(HS 处)时会发生这种情况
3.
当我更换驱动程序时、问题就会消失
4.
我针对一个新器件检查出了一个"坏"器件、电阻是相同的!
几 K 欧姆、但几乎完全相同...
请给我留出一天时间来为您获取所有波形
感谢您的帮助!
嘿、Jay、
1.我理解2个通道是你的限制。 为了简化它、请获取这些捕获。 HI 和 LI、HI 和 HO-HS、LO 和 HO-HS 以及 LI 和 LO。 对 HO-HS 和 HS 进行捕捉也是不错的做法。
2.您在执行此操作时的启动顺序是什么?
3.如果您执行了 A-B-A 交换以确定问题是否出在驱动程序? 这意味着取下损坏的器件、使用良好的器件验证电路、然后重新装上损坏的器件。 是否有任何其他部件损坏?
4.您能与我分享这些数据吗?
获得所有这些数据和示波器捕获结果后、请在此处更新并提供对上述问题的回答。
谢谢!
William Moore
您好、William!
以下是您请求的跟踪(已附加)
此论坛不允许我加载原始 bmp 文件、因此我必须将其打印为 pdf 文件。
希望决议是足够清楚...
我进行了 A-B-A 测试、但器件发生故障
我怀疑良好和不良器件之间阻抗测量不变化的原因是 UCC27712中的高侧 PFET 开路、未短路...
您有关操作顺序的绝佳问题让我想、可能是电感器产生的电感冲击导致尖峰反馈到 UCC 的 HO 线路
BTW、在将负载连接至驱动器之前、我在一个膨胀场中开启整个射门比赛、而不是等待电压稳定
现在我要在 HS 线路和负载滤波器的电感器之间添加一个开关。
我将在 UCC 的 HO 和 HS 引脚之间添加一个12V 变压器、以便它可以捕获和消除任何大型瞬变...
请告诉我,如果这些图片对您有任何意义-我已将它们标注为我能做的最好的,并将它们全部放入一张图片中,这样您就不必在图片之间切换。
我将告诉您进一步测试是如何进行的。
再次感谢、祝您周末愉快!
嘿、Jay、
感谢您为此收集了这些示波器截图。 我很清楚、损坏器件的左列是正常器件的右列吗? 在这些应用中、我们看到什么运行条件? 这是否空载?
是的、在测试台上启动电源和设备时、存在很多瞬变。 因此、启动序列时必须小心、因为这可能会导致电路元件损坏。
我不熟悉 tranzorb 解决方案、因为我们在典型系统中看不到它。 因此我无法评论它对栅极驱动器的影响。
在您完成进一步的测试后、请在此处更新、同时请告知我您对上述问题的评论。
谢谢!
William Moore
您好、William、
因此我调整电路、在负载之前添加一个开关、以便在电路稳定后将其打开。
我也在 HO 和 HS 之间的环路中留下。
我打开电路、在 HS 引脚上观察到108V 方波。
然后、我将 L-C 滤波器电路切换到系统中。
不幸的是、我的电源出现欠压。
但是、当我将 L-C 电路与系统断开连接时、HS 波形恢复正常!
所以,无论是 tranzorb 帮助和/或有序的负载切换帮助...
现在必须添加一个串联电阻来更改 LC 滤波器的时间常数...
有趣的游戏!!
这些波形是否告诉您 UCC 驱动器芯片发生了什么?
谢谢!