请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TPS62873
工具与软件:
尊敬的 TI:
我想知道如何选择 TPS62873Y1的补偿 R、C。
这些是关于比较器 R、C 的 TI 指南
| AP EVM | Pwr EVM | 所述的要求 | |
| Rz | 1.8k Ω | 2.43k Ω | 2.4k Ω |
| Cc | 3.3nF | 1.8nF | 0.82nF |
| CC2. | 10pF | 10pF | 10pF |
(我们使用的是 TDA4VE)
我查看并遵循了 TPS62873数据表、我认为关键参数是输出电容。
如果设计低于 我们应使用哪个输出电容作为补偿参数?
1) 1) 47uF - PWR IC 的唯一电容器
2) 547uF -添加了负载的电容器

此致、