请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996 工具与软件:
您好、我正在寻找像 TPS22996这样的廉价双通道负载开关。
我对该好开关有疑问。
在我的系统中、我必须使用 独立运行的双路输出功率。
两个系统的输出电压相同、
因此、我想我只想使用一个降压转换器电源和 usign TPS22996来控制 独立运行的双路输出。
当然、降压转换器具有足够的电流规格来处理两个输出负载电流。
这似乎不是一个问题,但 我很好奇,如果有任何问题或其他问题,我还不能想到.
以下是我的系统示例。