This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:UCC33420

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389142/ucc33420-ucc33420

器件型号:UCC33420

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我们在实际设计中使用 UCC33420电源 IC。 UCC33420也通过22u 与输入和输出端的2n2并联连接。 按照数据表中的建议使用这些值。 不过、我们正努力按照 IEC61000-6-4在30MHz 到1GHz 的频率范围内应对辐射发射。 尤其是76MHz 的开关频率和开关频率的倍数会导致频谱中出现峰值。 如果详细分析输出电压、则可以在纹波电压上识别突发调制。

那么问题是、我们是否需要为输出电压使用一个额外的滤波器来抑制 HF 干扰?此滤波器的外观如何?

您能为这个 proplem 提出一种滤波器设计吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我将请您咨询目前支持 UCC33420的应用专家。 他本周正在休假、但预计下周开始还将回来。 请在他下周回国后多待几天时间、以便获得回复。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您转发请求并提供支持。 周末愉快!  

    此致、

    Thomas