This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:为什么与屏幕连接时 VCOM 始终被拉低?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389662/tps65100-why-vcom-was-always-pulled-down-low-when-connected-with-screen

器件型号:TPS65100

工具与软件:

嗨、团队:  

在客户测试过程中 、他们发现只要 AVDD 保持在11.35V、无论 VCOM 设置为4.55V 或3.4V、连接时都不会下拉屏幕。 但是、终端客户当前的屏幕要求是 AVDD 必须为9.6V、VCOM 必须为3.4V。 那么、您能否帮我弄清楚为什么 会对 VCOM 进行异常下拉? 我们应该如何建议客户这样做?  

下面随附的原理图是其以前的设计。 将参数从红色块更改为外部值后、VCOM=3.4V 和 AVDD=9.6V。  连接屏幕时、VCOM 始终被下拉为低电平。

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    根据前面提到的、当客户捕获 VCOM 的电流波形时、请告诉我。 谢谢

    BR

    Patrick