主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 BQ79616
工具与软件:
您好、TI 团队:
我已经开始为电池监测器设置带有 USB2ANY 的 BQ79616-EVM。 我有两个问题:
1- GUI 中的"Wake Up"按钮会亮起绿色 D1、但每次点击"Auto-Address"时、器件都会不断断开连接。 未显示电池电压。 我正在测试中、S1和 S2闭合(电阻梯闭合)并且电池组和 GND 之间的电压为+18V。 J17连接到 USB2ANY 和 PC 的 USB 端口。
第二个问题:我找不到 BQ79616 EVM 与 TMS570之间通信的示例代码。 它说应该是从产品页面请求的、但找不到它并不容易。 我应该如何在我的安全资源部分中申请要接收的示例项目?
非常感谢、
Farshid