This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:有关 BQ79616 EVM 的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385616/bq79616evm-021-questions-about-bq79616-evm

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ79616

工具与软件:

您好、TI 团队:

我已经开始为电池监测器设置带有 USB2ANY 的 BQ79616-EVM。 我有两个问题:

1- GUI 中的"Wake Up"按钮会亮起绿色 D1、但每次点击"Auto-Address"时、器件都会不断断开连接。 未显示电池电压。 我正在测试中、S1和 S2闭合(电阻梯闭合)并且电池组和 GND 之间的电压为+18V。 J17连接到 USB2ANY 和 PC 的 USB 端口。

第二个问题:我找不到 BQ79616 EVM 与 TMS570之间通信的示例代码。 它说应该是从产品页面请求的、但找不到它并不容易。 我应该如何在我的安全资源部分中申请要接收的示例项目?

非常感谢、

Farshid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)我要用这件事回到你的身边。

    2) 2)您应该刚刚获得了对6xx 示例代码的 mysecure 的访问权限。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fashid、

    绿灯表示 USB2ANY 已成功向 BQ79616 EVM 发送唤醒 ping。 EVM 设置正确、该问题很可能与 USB2ANY 有关。 请尝试更新固件、如果可能、请尝试其他 USB2ANY。

    此致!
    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zachary、固件更新解决了问题。

    此致!

    Farshid