This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:首次电压构建后失败

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389318/lm5177-fails-after-first-voltage-build

器件型号:LM5177

工具与软件:

大家好、我已经尝试设计了直流/直流48V 输出、40-60V 输入。  

我已经稍加介绍、并使用 GAN7R0-150LBEZ FET 设计了它。  

我的问题是电路板会在 Vout 上建立电压、然后产生永久失效、然后 LM5177是否看起来会过热?  

这是否是 LM5177过驱电流 到 FET 栅极导致的? 我注意到该参考设计具有与栅极连接串联的3R 电阻器、并且典型的 Rg 是0.6R

GAN7R0-150LBEZ Rg 为2.3R。

请参阅以下原理图并附上了 LM5177快速入门工具。

谢谢!

e2e.ti.com/.../5808.LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_0.xlsm

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您使用 E2E。

    在您的原理图中、有2个地方可以改进:

    1.请尝试在电流检测中添加滤波器网络。 如果没有滤波器、电流检测信号可能会出错。

    2.请在开关节点添加缓冲器。 则可能会出现高过冲。

    您可以使用 LM5177 EVM 作为将这些器件放置于何处的参考: https://www.ti.com/product/de-de/LM5177#design-development

    此致

    Moritz