This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:ON 引脚的上升/下降时间限制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389065/tps22975-rise-fall-time-limitation-of-on-pin

器件型号:TPS22975

工具与软件:

嗨、团队:

ON 引脚的上升/下降时间是否有任何限制?

在我客户的应用中、ON 引脚的上升时间可能约为0.5ms。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    我认为引脚上的上升时间没有任何问题。

    ON 引脚具有1.2V 高电平有效阈值。 一旦超过阈值、它就会变为高电平有效。

    谢谢你

    Amrit  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。