This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:输入反相直流/直流稳压器3A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5116, TPS62901, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389196/tps62901-input-inverting-dc-dc-regulator-3a

器件型号:TPS62901
Thread 中讨论的其他器件: TPS62933、LM5116、LM5146

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要从24V 电源生成+15/-15V 输出电压的电源。 但输出电流非常高、至少为3A。
是否可以将两个 TPS62901分别用于+15和-15V?

谢谢你

Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    抱歉、TPS62901无法支持此条件。

    我们的 TPS62933可以支持+15V、μ A

    对于-15V、您可能需要请宽 VIN 降压产品线提供建议。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    您是否认为 LM5116可以生成-15V @6A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、控制器可以在该应用中使用。

    但我们更建议使用 LM5146、因为它是较新的器件。

    谢谢!

    Colin