This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:SEPIC 架构输出上的滤波器、使+/-60V 变为11V 输入

Guru**** 2515345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389182/lm51551-q1-filter-on-sepic-architecture-output-for-making---60-v-form-11-v-input

器件型号:LM51551-Q1

工具与软件:

尊敬的工程师:

在以下 参考设计 表 TI 中、您能否说明 R4和 R10的作用是什么?

我是否应该将其视为负载?  

上一级是 π 型滤波器、用于对高频元件进行滤波?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的咨询。

    R4和 R10是虚拟负载。

    没错、这些是低通 π 型滤波器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    如果需要在电路中放置这些电阻器、您能否告诉我? 我的电路有时可能没有任何负载、有时也会有负载、那么最佳策略是什么? 这些 电阻器会影响我的负载吗? 电压能够提供给我的负载的最大功率是多少?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    这些电阻器用于始终具有最小负载以实现更好的交叉调节。

    如果您将它们搁置、负电源轨可能会在空载条件下耗尽。

    此致

    Moritz