This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:EMI 滤波器

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387429/tpsm84205-emi-filter

器件型号:TPSM84205

工具与软件:


大家好、团队成员:

 

美好的一天!

 

例如、如果使用已具有 EMI 滤波器的交流/直流转换器、它会产生12V 的输出直流电压。 我是否需要 为 TPSM84205EAB 实施输入 EMI 滤波器?

.

 

提前感谢您。

 

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    您的终端设备是什么? TPSM84205EAB 将在您的电源树中用于何处?

    您将要通过什么 EMI 标准?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的支持。

    路径为110 AC、进入交流/直流转换器(具有符合 B 类标准的 EMI 滤波器)、将其降至12V、从而为步进电机供电、然后该12V 线路将通过 TPSM84205EAB。  这将为我的 MCU 供电、并为继电器的线圈供电。
     
    2.规划是否符合 B 类标准。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    我认为降压模块可以省略输入滤波器。 如果您想在测试后放置磁珠、也可以在输入轨上使用0Ω 电阻器。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    为了澄清、这是否意味着我无需 保留建议的输出电容器输入?

    谢谢。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    您可以保留以下推荐的 Cin/Cout 并为 LF 预留位置、您可以放置0Ω。

    谢谢、此致。