This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:当 Vbais 设置为1.0V 时是否存在任何风险?

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385788/tps22995-is-there-any-risk-when-vbais-set-1-0v

器件型号:TPS22995

工具与软件:

TI 人好

客户将 tps6521901 asPMIC 用于 AM6254。

由于某些问题、客户必须将 Vbais 设置为1.0V。 但在数据表中、建议值为小于1.5V。

那么、该设置是否存在任何风险?

我们是否有一些支持1.0V BAIS 的引脚对引脚解决方案?

客户需要一些 更方便的方法进行修改。 非常感谢。