This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:关于 BQ25120F3A I2C 参数。

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388369/bq25120f3a-regarding-bq25120f3a-i2c-parameters

器件型号:BQ25120F3A

工具与软件:

I2C 的下降时间太快、浏览数据表时发现数据表中没有任何下降时间参数。 sda 的下降时间为2.4ns、SCL 为1.8ns。  
时钟速度为387khz。
以上下降时间是否合适? 我看不到通信级别有任何问题、但对于验证测试、我发现它是一个问题。  
我已经在下面连接了波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的这些上升和下降时间应该是合适的。 同时考虑时钟速度。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我还有一个关于 I2C 保持时间的问题(BQ 在数据表中没有保持时间参数)、因此我参考了 NXP I2C 参数数据表。
    在这里的数据表中、它说它应该超过300ns、但我看到数据保持时间为230ns。  

    这种保持时间为230ns 的情况是否可以?  

    此致、
    Mahesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

     您能解释一下这是什么保持时间吗? (THD;STA、THD;DAT 或其他?)。 如果是数据保持时间、则似乎不存在最小/最大规格、因此可能没问题。 如果是开始保持时间、则时钟速率为400kHz 时的最小规格为0.6us、因此这可能有点快。 很遗憾、我不确定保持时间是否足以满足此器件的具体需求。

    此致、

    Juan Ospina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    即数据保持时间为230us。
    开始保持时间看到0.645us、这是可以的。  
    感谢您的帮助、这解决了我的问题、关闭了 TT

    此致、
    Mahesh