This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:默认行为设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389072/bq25638-default-behaviour-setting

器件型号:BQ25638

工具与软件:

您好!

我们计划在设计中使用 BQ25638电池充电器 IC。 根据数据表、默认设置指示的最大电池电压 4.2V . 但是、我们希望将最大电池电压设置为 4.1V 但是。 是否有此 IC 的版本可供使用并根据我们的要求修改了默认设置? 我们可以修改 默认设置吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、默认设置是固定的。 主机可以通过 I2C 更改该设置。

    谢谢!

    宁。