This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:设计验证

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, DRV8210P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388285/bq24193-design-validation

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: DRV8210P

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我的设计中、我使用了 BQ24193来为3.7V、13400 mA 1200s4P 电池电容充电、输入电压为5V、2A。 请您根据我的输入验证设计。 在这里、我们使用了电池充电、包括窄输入和电池输入。

您还可以建议 TS1和 TS2电阻设置。

此外、为了驱动螺线管、我们使用了 DRV8210PDSGR、请查看相同的规格。 电磁阀规格6、600mA 额定值

谢谢

Srini.

.e2e.ti.com/.../BQ24193.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:  

    请参阅我对本设计 BQ24193部分的以下评论。 关于 BQ24193的讨论结束后、我可以将该线程转给  DRV8210P 专家进行审查。 如果您希望更快地查看 设计的 DRV8210P 部分、请创建一个详细问题的螺纹、专门询问该器件。  

    -您似乎在 BTST 到 SW 节点(SW1和 SW2引脚)之间缺少所需的47nF 电容器。 此外、应移除将 REGN 连接到 BTST 且标记为 D7的二极管。  

    -TI 建议在 VBUS 上连接1uF 电容、并在 PMID 上连接所有剩余的输入电容。  

    -TS1和 TS2连接显示正确。 有关电阻器设置的更多详细信息、请参阅数据表第8.3.3.4节。 如果您使用推荐的103AT-2热敏电阻或类似的 NTC、电流原理图中的电阻值会将温度范围设置为大约0C 至60C、其中 T2 ~=10C 且 T3 ~=45C。  

    BQ24193原理图的所有其他方面看起来都良好。 我看不到任何明显的问题。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的反馈、我们将更新这些更改。

    请将该主题转移到 DRV8210P

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:  

    我已将该主题转给相应的团队。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:

    我们将查看 DRV8210P 原理图并进行回复。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:

    我们查看了 zip 文件中的 DRV8210P 原理图。 它看起来不错、不用担心。 感谢您的到来。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的反馈。