This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:空载或轻负载时具有大纹波

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389163/tps565201-large-ripple-when-unloaded-or-lightly-loaded

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件:TPS565208

工具与软件:

在测试过程中、我们发现空载或轻负载时、这种材料的输出纹波为60mV。 根据 webench 的设计进行了调整、但没有改进;同时、测试固定频率器件 TPS565208时、纹波要小得多、所以我们认为是开关频率动态调整引起的。 您能否向我们提供您实验室测试的曲线或数据、负载和波纹曲线或测试数据、以便我们将它们与我们的实际测试进行比较;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

    您可以在数据表中看到空载和满载曲线。 谢谢。