This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:持续输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389333/tps61022-continuous-output-current

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61288

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的 客户正在寻找具有小封装、但可以维持更高电流的升压解决方案。  

设计要求:

  1. 最好采用较小的封装
  2. 从1节电池升压到5伏--> 3伏或3.3伏到5伏
  3. 可维持 至少6A 的持续输出电流(USB 端口为5A、系统为1A)
  4. 无需触发任何保护机制(例如 OVP、OTP、OCP)即可维持6A。  

他们现在正在调查 TPS61022RWUR、但当 Vin 为3.3V 时、他们无法确定输出电流是否真的可以达到6A、并且在效率真的很低时不会触发 OTP 或其他保护机制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    6A 输出电流太大、无法支持 TPS61022。 您可以推广 TPS61288、它可以支持3V 至5V/6A。

    应用中的最高环境温度是多少? 则与是否触发 OTP 有关。

    此致、

    Nathan