This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:温度更高时行为不确定

Guru**** 2535270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383631/tps61040-q1-uncertain-behavior-with-higher-temperature

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040

工具与软件:

您好!

在对 TPS61040Q1实际器件进行温度评估期间、观察到 IC 存在不确定的行为。

在这种情况下、效率急剧下降、输出电压几乎等于输入电压。

测试设置和条件说明:

在此设计中、我们将输入电压(~5.5V)升压至大约26V 的输出电压。预期负载电流为~6 mA。 在环境温度(25 °C)下、一切都按预期运行。

在我们的测试场景中、我们的产品被放置在温控箱中、环境温度在55 °C 附近。

在检测到转换器出现的问题后、我们使用外壳上的传感器来监测 IC 外壳的温度。

温度测量结果如下:

温度曲线显示、在80.5 °C 温度下、转换器切换到效率快速降低(因此会产生大量功率损耗)的模式、并产生相应的热量。

从这一点后温度快速上升可以看出这一点。

在此模式下、可在引脚1 (SW)上测量以下信号曲线。

由于数据表指定的工作温度可高达125 °C、如何解释这种行为?

您能对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    您可以帮助说明以下测量以进行进一步调试:

    • 监测 Vin、Vout、SW 和 Iout;
    • 在不同温度(例如25°C、50°C、70°C、70°C)下相同 75C、80C、85C。

    我想知道 80.5°C 周围的 IC 发生了什么情况。

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    如果可用、您能否共享应用程序?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您提供详细信息。

    我今天将进行检查并提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我测量了 TPS61040EVM 的效率、以下是供您参考的数据。

    VIN - V IIN - mA VOUT - V Iout - mA 效率 TA 温度- C
    5.5. 36. 26.25. 6. 79.55% 25.
    5.5. 37. 26.25. 6. 77.40% 85.
    5.5. 38. 26.25. 6. 75.36% 95.
    5.5. 42. 26.25. 6. 68.18% 110
    5.5. 51. 26.25. 6. 56.15% 125.

    我们可以看到、当温度低于95°C 时、效率相当稳定。 随着温度升高、输入电流增加、125°C 时效率降至56.15%。 这是正常现象、因为 IQ 和 Rdson 随着温度的升高而增加。

    在我的测量中、输入电流为51mA、即使 TA 为125°C。 但在您的电路中、当 TA 大约为85°C 时、输入电流跳转到200mA 左右、这是异常现象。

    我不认为  TPS61040的内部消耗电流在85°C 左右就会有如此大的跃变、您能帮助我们再次确认一下测试点在哪里测量 Iout 吗?  TPS61040输出电压下一级的负载是否可能发生变化?

    您的应用中是否使用了前馈 CFF? 如果是、当温度升至85°C 以上时、它是否会有较大的泄漏?

    如果您 在应用中尝试使用全新的 TPS61040、是否会生成相同的行为?

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    电流是在 Vin 处连接1欧姆电阻的条件下测得的。
    输出端没有负载变化。 我们使用5k (5mA)电阻器重复测量、以便排除该问题。

    Cff 为10pF。

    目前、安装了 TPS61040的所有组件都会出现该问题。

    您能给我展示一下您的电路(和布局)吗?

    谢谢。

    此致

    Isabell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tobias:

    可以 在此处下载基本原理图和布局。 因为我手中仅有此官方 EVM。

    我只需稍作调整即可将 TPS61040配置为正常的升压电路、如下所示。

    这是我用于测试的 EVM 图片。

    您能给我发送 CFF 的器件型号吗? 和布局?

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tobias:

    您能将原理图和布局发送给我吗?

    如果可用、您是否还可以为我提供两块电路板以便我检查我们的实验室?

    谢谢你。

    此致

    Lei