This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:温度跳变问题放大器;自动平衡检查放大器;Sch 审核

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review

器件型号:BQ76952

工具与软件:

嗨、团队:

对于需要您支持的 BQ76952、我有一个问题和三个问题。

问题摘要:

使用 BQ76952通过 TS1/2/3/4/5/6读取电芯温度时、温度将从30跃升至168、这是异常情况、因为温度应该是连续变化的参数。 您可以帮助找出根本原因或提供一些调试方向吗? sch 和 PCB 表达式如下所示。 (引脚31、32、25、21、22、23连接到热敏电阻以检测每个电芯的温度) TS4/5/6的滤波电容器(470pF)设置在 PCB 板的另一层上。  有2个假设:(1)内部寄存器异常、但我们不知道潜在原因、客户在软件中实现 CRC 校验;(2)输入信号上存在噪声。 但输入信号路径中有470pF 的串联电容器。

支持需要:

帮助检查根本原因并提供调试方向。

  

  

问题:

我们是否有 BQ76952的常见问题摘要或用户指南来帮助客户尽可能降低其在应用中的潜在设计风险? 除了帮助查看 sch,我们可以支持什么?

我们是否有软件寄存器设置建议示例供客户参考?

对于电芯平衡时序:测量电芯时、将禁用该电芯的平衡。 这仅适用于 BQ76952本身提供的自动电池平衡、还是也适用于 MCU 控制电池平衡?

  • 如果该功能仅适用于自动电芯平衡、客户应关闭由 MCU 测量的电芯。 对吧? 如果采样时间为100ms、如何确保 MCU 发送命令和电芯禁用之间的时间延迟? 客户告知发现这个时间上的延迟是1左右、太长了。

谢谢!

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    [报价 userid="571453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review "]使用 BQ76952通过 TS1/2/3/4/5/6读取电芯温度时、温度将从30跃升至168、这是异常情况、因为温度应该是参数持续变化。 您可以帮助找出根本原因或提供一些调试方向吗? sch 和 PCB 表达式如下所示。 (引脚31、32、25、21、22、23连接到热敏电阻以检测每个电芯的温度) TS4/5/6的滤波电容器(470pF)设置在 PCB 板的另一层上。  有2个假设:(1)内部寄存器异常、但我们不知道潜在原因、客户在软件中实现 CRC 校验;(2)输入信号上存在噪声。 但输入信号路径中有470pF 的串联电容。[/QUOT]

    您可能需要检查原始温度值是否已正确地从 ADC 计数转换为摄氏度。 您可能还需要检查热敏电阻引脚上是否存在任何意外短路。

    您可以尝试在示波器上观察引脚电压、从而了解峰峰值电压是多少。 热敏电阻偏置电压仅在测量期间启用、因此有必要使用示波器。

    此外、在 AFE 中选择了什么上拉电阻器? 18k 还是180k? 默认值为18k。

    [报价用户 id="571453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review "]我们是否有 BQ76952的常见问题摘要或用户指南来帮助客户最大限度地降低他们在应用中的潜在设计风险? 除了帮助查看 sch,我们可以支持什么?[/报价]

    我们有很多应用手册、其中包含经过试用和测试的设计建议。 我们还有几个常见问题解答、都在应用手册中提供并发布在 E2E 上。

    [报价用户 id="571453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review "]我们是否有供客户参考的软件寄存器设置建议示例?

    我们没有针对器件设置的特定推荐配置。 客户通常需要满足其应用的任何需求。

    [quote userid="571453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review 有关电芯均衡计时:测量电芯时、将禁用该电芯的均衡。 这仅适用于 BQ76952本身自动进行的电池平衡、还是也适用于 MCU 控制电池平衡?[/QUOT]

    在自主平衡和主机控制型平衡中、电芯平衡将暂停以进行测量。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="566857" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388631/bq76952-temperature-jump-issue-auto-balancing-check-sch-review/5310329 #5310329"]

    您可能需要检查原始温度值是否已正确地从 ADC 计数转换为摄氏度。 您可能还需要检查热敏电阻引脚上是否存在任何意外短路。

    您可以尝试在示波器上观察引脚电压、从而了解峰峰值电压是多少。 热敏电阻偏置电压仅在测量期间启用、因此有必要使用示波器。

    此外、在 AFE 中选择了什么上拉电阻器? 18k 还是180k? 默认值为18k。

    [报价]

    18k。 温度跃变是随机的、这意味着很难达到测量范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个温度跳跃是随机发生的。 您是否认为这可能是由 EMI 引起的、还是通信失真的问题引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    这些类型的热敏电阻测量误差的最常见来源是引脚上的电容过大。 偏置电压仅在测量期间施加、因此电容过大可能导致电压无法在测量期间及时完全上升。

    客户的电容器完全在18k 上拉电阻的建议限值范围内、所以我想知道问题出在部件外部还是部件内部。 了解峰峰值电压以及 AFE 报告的原始值有助于缩小根本原因的范围。

    此致、

    Max Verboncoeur