工具与软件:
嗨、团队:
对于需要您支持的 BQ76952、我有一个问题和三个问题。
问题摘要:
使用 BQ76952通过 TS1/2/3/4/5/6读取电芯温度时、温度将从30跃升至168、这是异常情况、因为温度应该是连续变化的参数。 您可以帮助找出根本原因或提供一些调试方向吗? sch 和 PCB 表达式如下所示。 (引脚31、32、25、21、22、23连接到热敏电阻以检测每个电芯的温度) TS4/5/6的滤波电容器(470pF)设置在 PCB 板的另一层上。 有2个假设:(1)内部寄存器异常、但我们不知道潜在原因、客户在软件中实现 CRC 校验;(2)输入信号上存在噪声。 但输入信号路径中有470pF 的串联电容器。

支持需要:
帮助检查根本原因并提供调试方向。



问题:
我们是否有 BQ76952的常见问题摘要或用户指南来帮助客户尽可能降低其在应用中的潜在设计风险? 除了帮助查看 sch,我们可以支持什么?
我们是否有软件寄存器设置建议示例供客户参考?
对于电芯平衡时序:测量电芯时、将禁用该电芯的平衡。 这仅适用于 BQ76952本身提供的自动电池平衡、还是也适用于 MCU 控制电池平衡?
- 如果该功能仅适用于自动电芯平衡、客户应关闭由 MCU 测量的电芯。 对吧? 如果采样时间为100ms、如何确保 MCU 发送命令和电芯禁用之间的时间延迟? 客户告知发现这个时间上的延迟是1左右、太长了。

谢谢!
BRS、
Rannie