This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:Vmode 高电平和低电平

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389144/tpsm365r6-vmode-high-and-low-levels

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我之前使用此器件的 MODE/SYNC 版本、而不使用 SYNC 功能、因此一直在寻找如何将引脚连接到 FPWM 或自动模式。 我在数据表中看到、我连接到了两个电压电平中的任何一个  

V (MODE_H)或 V (MODE_L)、但我在数据表中的任何地方都看不到这些电平。 这些电平是否与 V (SYNC_H)和 V (SYNC_L)相同?

谢谢!

此致!

雅克·圣路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    您可以将 MODE/SYNC 连接到 VCC (对于 FPWM)和 GND (对于自动模式)。

    谢谢!

    Richard